Boîte de dialogue Sélectionner le type de module - Onglet Favoris
L'onglet
Favoris
permet de personnaliser la liste des types de modules affichés. Ajoutez les modules que vous utilisez le plus fréquemment aux favoris, ce qui facilite grandement l'ajout et la configuration des types de modules pour les applications.Ces paramètres sont disponibles dans cet onglet.
Zone de recherche
Affinez le nombre de modules s'il y en a plus que la liste Favoris ne peut en afficher. Veuillez noter que la recherche est réalisée uniquement sur des modules de la zone Résultats du catalogue de l'onglet
Favoris
.Résultats des favoris
Affiche le nom du Module, la description et le fournisseur du module. Triez la liste des modules par
Référence
, Description
, Fournisseur
ou Catégorie
.Seuls les types de modules qui peuvent être créés dans le contexte donné s'affichent dans la liste Résultats des favoris, même s'il y a davantage de types de modules dans la liste des favoris. Par exemple, les types de modules I/O ajoutés à la liste des favoris ne s'affichent pas lors d'une recherche dans la liste des favoris sous un fond de panier 1769 car ils ne sont pas valides dans le contexte de fond de panier 1769.
Commandes de la liste des Résultats des Favoris
Flèche de tri dans les en-têtes de colonne :
triez la liste Type de module par ordre alphanumérique croissant ou décroissant via n'importe quelle colonne. Sélectionner une colonne permet de basculer entre tri par ordre croissant et tri par ordre décroissant. La valeur par défaut correspond à l'ordre croissant. Une flèche de tri s'affiche dans la colonne actuellement triée et indique la direction du tri.Cliquez avec le bouton droit sur un élément à sélectionner pour le
Créer
ou Supprimer le favori
de la liste.Effacer les filtres
Sélectionnez ce bouton pour effacer la zone de recherche du texte qui a été saisi. Permet de réinitialiser la liste des
favoris
avec son contenu d'origine.
CONSEIL:
le contenu original correspond au contenu affiché à l'ouverture de la boîte de dialogue.
Fermeture après création
Détermine si la boîte de dialogue
Sélectionner le type de module
se ferme ou reste ouverte après avoir sélectionné Créer
. Si la case est cochée, la boîte de dialogue Sélectionner le type de module
se ferme et la boîte de dialogue Nouveau module
s'ouvre. Si la case est décochée, la boîte de dialogue Sélectionner le type de module
reste ouverte en arrière-plan et la boîte de dialogue Nouveau module
s'ouvre.Bouton Supprimer le favori
Sélectionnez ce bouton pour supprimer le type de module actuellement sélectionné de la liste des favoris.
Fournir une réponse