Création des modules

Dans la boîte de dialogue
Sélectionner le type de module
, recherchez et sélectionnez le type de module à créer. Vous avez la possibilité de filtrer la liste des modules par catégorie (par exemple, analogique, numérique, mouvement, communications), par numéro de catalogue, par fournisseur ou de choisir un module à partir d'une liste de favoris personnalisés.
  1. Dans la liste Résultats du catalogue, sélectionnez le module à créer.
    Dans l'onglet
    Catalogue
    , sélectionnez un type de module en fonction de la
    référence
    , de la
    description
    , du
    fournisseur
    ou de la
    catégorie
    . Voir
    Localiser le type de module cible à l'aide de l'onglet Catalogue
    ci-dessous.
    Dans l'onglet
    Découverte de modules
    , sélectionnez le module dans une liste de modules associés à un fond de panier ou à un réseau donné. La liste Modules n'est renseignée que si l'application
    Logix Designer
    est en ligne et que l'onglet
    Découverte de modules
    est l'onglet actif. Voir
    Rechercher les modules à l'aide de l'onglet Découverte de modules
    ci-dessous.
    Dans l'onglet
    Favoris
    , sélectionnez le module dans une liste de modules. Créez cette liste Favoris en sélectionnant un module dans l'onglet
    Catalogue
    ou
    Découverte de modules
    , puis en sélectionnant
    Ajouter aux favoris
    . Le module apparaît dans la liste des favoris dans l'onglet
    Favoris
    . Cette liste peut comprendre les modules configurés le plus souvent. Voir
    Localiser le type de module cible à l'aide de l'onglet Favoris
    ci-dessous.
    Notez que lorsque l'automate (controller) est en ligne, seuls les modules susceptibles d'être ajoutés en ligne peuvent être sélectionnés. D'autres modules pouvant être configurés lorsque vous êtes hors ligne s'affichent dans la liste, mais il est impossible de les sélectionner lorsque vous êtes en ligne. Lorsque l'automate (controller) est hors ligne, ces modules peuvent être sélectionnés.
  2. Une fois le module sélectionné, choisissez
    Créer
    .
  3. Pour ces types de modules pour lesquels l'application
    Logix Designer
    affiche la boîte de dialogue
    Sélectionner la révision majeure
    avec une liste des principales révisions, sélectionnez une révision majeure et sélectionnez
    OK
    avant de passer à la boîte de dialogue suivante.
    Cela permet d'ouvrir la boîte de dialogue
    Nouveau module
    . Veuillez noter que les informations contenues dans cette boîte de dialogue sont identiques à celles contenues dans l'onglet
    Général
    de la boîte de dialogue
    Propriétés du module
    .
  4. Entrez les informations de configuration du module.
    Notez que certains mots peuvent être réservés à l'application
    Logix Designer
    . La saisie d'un nom réservé génère un message d'erreur.
  5. Après avoir terminé la saisie des informations dans la boîte de dialogue
    Nouveau module
    , sélectionnez
    OK
    .
    Si la case
    Ouvrir les propriétés du module
    est cochée, la boîte de dialogue
    Propriétés du module
    s'affiche et vous permet de configurer le module. Une fois le module créé, modifiez ses propriétés en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le module dans l'
    organisateur de l'automate (controller)
    et en sélectionnant
    Propriétés
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal