Recherche de modules
Dans la boîte de dialogue
Sélectionner le type de module
, recherchez les modules dans l'onglet Catalogue
ou l'onglet Favoris
.Pour rechercher des modules
- Commencez la saisie dans la zone de recherche.La recherche ne s'effectue que sur les modules de la liste Résultats du catalogue ou Favoris. La liste des modules de la zone Résultats du catalogue affiche uniquement les modules qui correspondent au texte de la recherche.À mesure que vous procédez à la saisie, les éléments des deux volets Filtres s'affichent en grisé si aucun module ne correspond.
- (Facultatif) Dans l'ongletCatalogue, cochez ou décochez les cases dans les boîtes de dialogueFiltres catégoriels des types de modulesetFiltres des fournisseurs des types de modulespour affiner la recherche.
- (Facultatif) SélectionnezEffacer le filtrepour démarrer une nouvelle recherche.
- (Facultatif) SélectionnezMasquer les filtresouAfficher les filtrespour masquer ou afficher lesfiltres catégoriels des types de moduleset lesfiltres des fournisseurs des types de modules.
- Sélectionnez un module et cliquez surCréerpour configurer les propriétés du module.
Fournir une réponse