Instructions de mouvement de mouvement
Utiliser les instructions de mouvement de mouvement pour contrôler la position de l’axe.
Instructions disponibles
Un diagramme à relais et texte structuré
Bloc fonctionnel
Indisponible
IMPORTANT:
Les étiquettes utilisées pour l'attribut de contrôle du mouvement des instructions ne doivent être utilisées qu'une seule fois. La réutilisation de l'étiquette de contrôle de mouvement dans d'autres instructions peut provoquer une opération inattendue. Cela peut entraîner des dommages à l'équipement ou des blessures corporelles.
Les instructions de mouvement de mouvement sont :
Si vous voulez : | Utilisez cette instruction : |
|---|---|
Arrêter tout processus de mouvement sur un axe. | MAS |
Prise d'origine d'un axe. | MAH |
Faire marcher par à-coups un axe. | MAJ |
Déplacer un axe pour l’amener à une position spécifique. | MAM |
Démarrer les engrenages électroniques entre deux axes. | MAG |
Changer la vitesse, l’accélération ou la décélération d’un mouvement ou d’une marche par à-coups qui est en cours. | MCD |
Changer la position de commande ou réelle d'un axe. | MRP |
Calculer un profil de came basé sur un tableau de points de came. | MCCP |
Calculer la valeur esclave, la pente ainsi que le dérivé de la pente pour un profil de came et une valeur maître. | MCSV |
Démarrer l’entraînement de came électronique entre deux axes. | MAPC |
démarrer une opération d’entraînement de came électronique comme une fonction du temps. | MATC |
Définir une relation Maître/Esclave entre deux axes de mouvement et sélectionner le type d’instructions de mouvement. | MDAC |
Fournir une réponse