Configurer DeskLock

Utilisez DeskLock pour remplacer le bureau Windows standard par un bureau personnalisé destiné à empêcher que les opérateurs n'aient accès à des fonctions du système d'exploitation, par exemple le redémarrage de Windows ou l'arrêt des tâches.
IMPORTANT:
Assurez-vous de conserver un accès à la configuration de DeskLock pour l'administrateur Windows ou il se peut que plus aucun accès ultérieur ne soit autorisé.
Pour configurer DeskLock :
  1. Ouvrez une session dans Windows en tant qu'utilisateur doté des droits d'administration.
  2. Dans le menu
    Démarrer
    de Windows, sélectionnez
    Toutes les applications
    >
    Rockwell Software
    >
    DeskLock
    .
  3. Dans la boîte de dialogue
    DeskLock
    , cliquez sur
    Configurer DeskLock
    .
  4. Dans l'onglet
    Connexion
    , configurez la connexion.
  5. Dans l'onglet
    Bureau
    , précisez l'aspect de votre bureau au moment de l'exécution (bureau Windows ou DeskLock).
  6. Dans l'onglet
    Mot de passe
    , spécifiez quelles actions de DeskLock requièrent un mot de passe et quel sera le mot de passe DeskLock.
  7. Dans l'onglet
    Comportement
    , spécifiez les boutons disponibles dans la boîte de dialogue
    Sécurité de Windows
    qui s'ouvre avec la combinaison de touches
    Ctrl+Alt+Suppr
    et les autres combinaisons de touches activées ou non lors de l'exécution de DeskLock.
  8. Cliquez sur
    OK
    pour enregistrer les changements et redémarrez le système.
  9. Pour revenir aux valeurs par défaut de Windows de tous les paramètres modifiés pendant la configuration de DeskLock, cliquez sur
    Valeurs par défaut
    .
    CONSEIL:
    Quel que soit l'onglet sur lequel le bouton
    Valeurs par défaut
    est activé, toutes les modifications apportées dans tous les onglets sont alors réinitialisées aux valeurs par défaut Windows. Les modifications apportées dans la Console de gestion Microsoft ne sont pas réinitialisées. Elles doivent l'être individuellement dans la Console de gestion Microsoft.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal