Configurer l'ouverture de session
Utilisez l'onglet
Connexion
pour configurer le comportement de l'ouverture de session Windows et modifier le fichier de données DeskLock afin d'empêcher les utilisateurs d'arrêter l'ordinateur ou d'exécuter d'autres tâches.
CONSEIL:
- Les modifications que vous effectuez ici sont appliquées immédiatement à la fermeture de la console de gestion Microsoft. Si vous avez besoin de redémarrer votre ordinateur pour effectuer d'autres modifications, le système vous y invitera.
- Pour passer outre la procédure de connexion automatique, appuyez et maintenez la toucheMajenfoncée pendant le démarrage de Windows.
- Si votre ordinateur rejoint un domaine après la configuration de la connexion, il se peut que l'ouverture de session Windows automatique ne fonctionne pas. Vous devrez configurer à nouveau le mot de passe de connexion.
Pour configurer une connexion à Windows
- Pour effectuer une ouverture de session Windows automatique, cochez la caseOuvrir automatiquement une session Windowset saisissez le mot de passe.
- Ouvrez la console de gestion Microsoft pour DeskLock et sélectionnez vos options.
- Dans la Console de gestion Microsoft, ouvrez le dossier contenant les options à configurer. L'emplacement des options varie en fonction des différents systèmes d'exploitation.
- Cliquez deux fois sur le fichier à activer.
- Dans la pagePropriétéqui s'affiche, sélectionnez l'optionActivé, puis cliquez surOK. La pagePropriétése ferme et vous revenez à la liste. Le paramètre de la commande que vous venez d'activer a pris l'état Activé.
- Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque élément à configurer, puis fermez la console pour revenir à l'ongletConnexion.
Fournir une réponse