Options de configuration de la connexion
Le tableau suivant affiche les options de l'onglet
Connexion
de la boîte de dialogue Configuration de DeskLock
.Options | Descriptions |
|---|---|
Ouvrir automatiquement une session Windows | Sélectionnez cette case pour ouvrir automatiquement une session dans Windows en utilisant le domaine, les noms d'utilisateur et le mot de passe spécifiés. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles aux majuscules et aux minuscules. Le mot de passe spécifié ici pour l'ouverture de session automatique n'est destiné qu'à l'ouverture de session Windows. Pour définir un mot de passe pour DeskLock, utilisez l'onglet Mot de passe . |
Nom du domaine par défaut | Nom du domaine auquel vous vous êtes connecté. |
Nom de l'utilisateur par défaut | Nom de l'utilisateur avec lequel vous vous êtes connecté. L'utilisateur doit avoir été créé dans le Gestionnaire des utilisateurs de Windows et il doit disposer de droits d'administration. Si ce n'est pas le cas, il ne pourra réinitialiser les fonctionnalités du système d'exploitation. |
Mot de passe par défaut | Entrez le mot de passe qui devra être utilisé pour l'ouverture de session Windows automatique. |
Confirmer le mot de passe | Entrez à nouveau le mot de passe dans ce champ pour confirmation. |
Passer à l'arrière-plan dès qu'il démarre | Certains utilisateurs peuvent voir la boîte de dialogue DeskLock s'afficher devant les applications répertoriées dans la section Programmes de l'onglet Bureau . Sélectionnez cette case à cocher pour vérifier que la boîte de dialogue DeskLock n'est pas visible lors de l'exécution. |
Fournir une réponse