Définir le mot de passe
Dans l'onglet
Mot de passe
, spécifiez les actions de DeskLock qui requièrent un mot de passe. Toutes les actions sont contrôlées par un seul mot de passe que vous pouvez modifier dans cet onglet.Pour revenir aux valeurs par défaut de Windows de tous les paramètres modifiés pendant la configuration de DeskLock, cliquez sur le bouton
Valeurs par défaut
. Cette action ne réinitialise pas les modifications effectuées avec la Console de gestion Microsoft (Microsoft Management Console - MMC).Le mot de passe spécifié ici ne concerne que DeskLock. Pour configurer un mot de passe pour une ouverture de session automatique dans Windows, utilisez l'onglet Connexion.
Pour définir le mot de passe de DeskLock
- Sélectionnez les actions pour lesquelles vous exigez des mots de passe.
- Cliquez sur le boutonModifier le mot de passepour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de modifier le mot de passe pour ces tâches.
Fournir une réponse