Options de configuration du mot de passe

Le tableau suivant affiche les options de l'onglet
Mot de passe
de la boîte de dialogue
Configuration de DeskLock
.
Options
Descriptions
Exiger le mot de passe pour redémarrer Windows à partir de DeskLock
Sélectionnez cette option pour exiger un mot de passe au redémarrage de Windows depuis DeskLock.
Exiger le mot de passe pour quitter DeskLock
Sélectionnez cette option pour exiger un mot de passe pour quitter depuis DeskLock.
Exiger le mot de passe pour ouvrir de nouveau cette boîte de dialogue
Sélectionnez cette option pour exiger un mot de passe pour ouvrir la boîte de dialogue
Configuration de DeskLock
.
Si vous exigez un mot de passe pour toutes ces fonctions, assurez-vous que l'administrateur Windows connaît les mots de passe ou l'accès à cette boîte de dialogue pourrait être impossible à l'avenir.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal