Configurer le comportement de DeskLock
Utilisez les cases à cocher de l'onglet
Comportement
pour spécifier le comportement de DeskLock lors de son activation.Pour configurer le comportement de DeskLock
- Dans la fenêtreOptions de la fenêtre Ctrl+Alt+Suppr, cochez ou non les cases qui permettent de désactiver les boutons de la boîte de dialogueSécurité Windowsqui s'affiche lorsque vous appuyez sur la combinaison de touchesCtrl+Alt+Suppr. Les boutons restent visibles, mais sont inactifs.
- Si vous avez besoin de modifier d'autres paramètres de stratégies de groupes locaux de Microsoft Windows, ouvrez la Console de gestion Microsoft, puis effectuez ces modifications.
- Dans la fenêtreParamètres des raccourcis clavier, cochez ou non les cases qui désactivent les combinaisons de touches qui fonctionnent normalement sous Windows. Si l'une de ces cases est sélectionnée, vous pouvez également préciser une période d'inactivité. Si aucune activité du clavier ou de la souris n'est détectée pendant la période spécifiée, les combinaisons de touches dont les cases sont sélectionnées sont alors automatiquement désactivées.CONSEIL:L'installation de DeskLock propose également deux boutons de contrôle que vous pouvez placer sur un affichage graphique FactoryTalk View SE : un boutonDeskLock HotKeyDisablequi peut servir à désactiver les raccourcis clavier et un bouton SysRestart qui permet de fermer, puis redémarrer le système d'exploitation.En cas d'ouverture de la boîte de dialogueConfiguration de DeskLockou si DeskLock est fermé, les raccourcis clavier sont activés.
Fournir une réponse