Options de configuration du comportement de DeskLock
Le tableau suivant affiche les options de l'onglet
Comportement
de la boîte de dialogue Configuration de DeskLock
.Options | Descriptions |
|---|---|
Options de la fenêtre Ctrl+Alt+Suppr | Les cases à cocher de cette fenêtre sont reliées aux paramètres de stratégie de groupe locale de Microsoft Windows. Ces paramètres peuvent également être modifiés dans la Console de gestion Microsoft. Lors de la première ouverture de l'onglet Comportement , les cases à cocher sélectionnées ou non reflètent les paramètres existants dans la Console de gestion Microsoft. Si vous appuyez sur le bouton OK , les modifications apportées à cet onglet sont susceptibles d'écraser les paramètres d'exécution configurés dans la Console de gestion par d'autres moyens. |
Désactiver Fermer Windows | Sélectionnez cette case à cocher pour désactiver le bouton Fermer Windows dans la boîte de dialogue Sécurité de Windows et empêcher les utilisateurs de fermer ou de redémarrer Windows.Cette option est liée au paramètre de stratégie de groupe locale Supprimer et empêcher l'accès à la commande Arrêter , qui se trouve dans le menu Démarrer sous Administrative Templates et dans le dossier Barre des tâches de la Console de gestion Microsoft. |
Désactiver Gestionnaire des tâches | Sélectionnez cette case à cocher pour désactiver le bouton Gestionnaire des tâches dans la boîte de dialogue Sécurité de Windows et empêcher les utilisateurs d'accéder au Gestionnaire des tâches.Cette option est liée au paramètre de stratégie de groupe locale Supprimer le Gestionnaire des tâches , qui se trouve dans le dossier Administrative Templates\System\Ctrl+Alt+Del Options de la Console de gestion Microsoft. |
Désactiver Verrouiller l'ordinateur | Sélectionnez cette case à cocher pour désactiver le bouton Gestionnaire des tâches dans la boîte de dialogue Sécurité de Windows et empêcher les utilisateurs d'accéder au Gestionnaire des tâches.Cette option est liée au paramètre de stratégie de groupe locale Supprimer le blocage de l'ordinateur , qui se trouve dans le dossier Administrative Templates\System\Ctrl+Alt+Del Options de la Console de gestion Microsoft. |
Désactiver Modifier le mot de passe | Sélectionnez cette case à cocher pour désactiver le bouton Gestionnaire des tâches dans la boîte de dialogue Sécurité de Windows et empêcher les utilisateurs d'accéder au Gestionnaire des tâches.Cette option est liée au paramètre de stratégie de groupe locale Supprimer la modification du mot de passe , qui se trouve dans le dossier Administrative Templates\System\Ctrl+Alt+Del Options de la Console de gestion Microsoft. |
Désactiver Fermer la session | Sélectionnez cette case à cocher pour désactiver le bouton Gestionnaire des tâches dans la boîte de dialogue Sécurité de Windows et empêcher les utilisateurs d'accéder au Gestionnaire des tâches.Cette option est liée au paramètre de stratégie de groupe locale Supprimer la déconnexion , qui se trouve dans le dossier Administrative Templates\System\Ctrl+Alt+Del Options de la Console de gestion Microsoft. |
Ouvrir la Console de gestion Microsoft pour les stratégies de groupe locales | Par défaut, la console s'ouvre dans le dossier Console Root\Local Computer Policy\User Configuration\Administrative Templates\System\Ctrl+Alt+Del Options . |
Paramètres des raccourcis clavier | Les cases à cocher de cette fenêtre permettent de désactiver les combinaison de touches souhaitées pendant l'exécution de DeskLock. En cas de fermeture de DeskLock ou d'ouverture de la boîte de dialogue Configuration de DeskLock , les combinaisons de touches sont activées.Ces paramètres peuvent également être modifiés à l'aide du bouton de contrôle Raccourci clavier dans les affichages graphiques ou avec le code VBA. Lors de la première ouverture de l'onglet Comportement , l'état des cases à cocher reflète la configuration existante. Si une case à cocher est désélectionnée, le dernier paramètre dans DeskLock et le paramètre d'exécution actuel sont activés. Si une case à cocher est sélectionnée, le dernier paramètre dans DeskLock et le paramètre d'exécution actuel sont désactivés. Si une case à cocher apparaît grisée et sélectionnée, le dernier paramètre DeskLock a été activé, mais cette combinaison de touches a été désactivée à l'extérieur de cet onglet, probablement par le biais d'un bouton de contrôle. Cliquez sur une case grisée une fois pour la sélectionner et deux fois pour la désélectionner.Lorsque vous cliquez sur le bouton OK , si une case à cocher est sélectionnée, ou grisée et sélectionnée, la combinaison de touches est désactivée. Si la case est désélectionnée, la combinaison de touches reste fonctionnelle. |
Désactiver les touches d'interruption de tâches (Alt+Tab, Ctrl+Echap, Alt+Echap) | Sélectionnez cette case à cocher pour désactiver les combinaisons de touches de tâches. Ceci empêche les utilisateurs d'afficher et de sélectionner des applications en cours d'exécution ( Alt+Tab ), de changer d'applications sur la barre de tâches (Ctrl+Echap ) et d'afficher le menu Démarrer (Alt+Echap ). |
Désactiver les touches du Gestionnaire des tâches (Ctrl+Maj+Echap) | Sélectionnez cette case à cocher pour désactiver la combinaison de touches Ctrl+Maj+Echap et empêcher les utilisateurs d'ouvrir la boîte de dialogue Gestionnaire des tâches . |
Désactiver les raccourcis clavier Windows (Logo Windows+ ?) | Sélectionnez cette case à cocher pour désactiver toute combinaison de raccourci clavier qui utilise la touche portant le logo Windows ( ). |
Désactiver automatiquement les raccourcis clavier sélectionnés après une période d'inactivité | Si l'une des cases ci-dessus est sélectionnée, cette case à cocher devient disponible. Sélectionnez cette case à cocher pour activer la liste des options temporelles. |
Secondes | Sélectionnez une période de temps en secondes dans la liste. Si aucune activité du clavier ou de la souris n'est détectée pendant cette période spécifiée, les combinaisons de touches dont les cases sont sélectionnées sont alors automatiquement désactivées. Ceci permet d'éviter l'écrasement définitif des paramètres DeskLock par un paramètre d'exécution. Les options sont 15 , 20 , 25 , 30 , 45 , 60 , 90 et 120 . |
Valeurs par défaut | Pour revenir aux valeurs par défaut de Windows de tous les paramètres modifiés pendant la configuration de DeskLock, cliquez sur ce bouton. Cette action ne réinitialise pas les modifications effectuées avec la Console de gestion Microsoft (Microsoft Management Console - MMC). |
Fournir une réponse
).