Configurer le bureau
Dans l'onglet
Bureau
, spécifiez l'aspect et le comportement du bureau lors de l'exécution.Pour configurer le bureau
- Spécifiez le bureau à utiliser lors du prochain démarrage de Windows.Si vous sélectionnezRemplacer le bureau existant par le nouveau DeskLock, les optionsProgrammes d'application DeskLocks'affichent.
- Complétez les renseignements demandés dans la partieProgrammesde l'onglet pour chaque programme devant être lancé au démarrage de DeskLock ou possédant un bouton sur le bureau.CONSEIL:Pour revenir aux valeurs par défaut de Windows de tous les paramètres modifiés pendant la configuration de DeskLock, cliquez sur le boutonValeurs par défaut. Cette action ne réinitialise pas les modifications effectuées avec la Console de gestion Microsoft (Microsoft Management Console - MMC).
Fournir une réponse