Options de configuration du bureau

Le tableau suivant affiche les options de l'onglet
Connexion
de la boîte de dialogue
Configuration de DeskLock
.
Options
Descriptions
Utiliser le bureau Windows existant (Explorer.exe)
Sélectionnez cette option pour configurer Windows afin qu'il utilise le bureau par défaut (Explorateur) au démarrage de la prochaine session Windows.
Toutes les modifications apportées aux fonctionnalités de Windows dans l'onglet Connexion entreront en vigueur lors de la prochaine session Windows, quel que soit le bureau sélectionné ici.
Paramètres du bureau
Vous pouvez choisir de masquer les éléments du bureau de l'Explorateur Windows, la barre de tâches et/ou le menu Démarrer lors de l'exécution de DeskLock. Les éléments masqués, la barre de tâches et le menu Démarrer s'affichent à nouveau lors de la fermeture de DeskLock ou lors de l'ouverture de la fenêtre de configuration de DeskLock.
Masquer les éléments du bureau
Sélectionnez cette case pour masquer les éléments du bureau de l'Explorateur Windows lorsque DeskLock s'exécute et que la fenêtre
Configuration de DeskLock
est fermée.
Masquer la barre des tâches
Sélectionnez cette case pour masquer la barre des tâches de Windows lorsque DeskLock s'exécute et que la fenêtre
Configuration de DeskLock
est fermée.
Masquer le menu Démarrer
Sélectionnez cette case pour masquer le menu Démarrer de Windows lorsque DeskLock s'exécute et que la fenêtre
Configuration de DeskLock
est fermée.
Cette option n'est pas disponible pour les ordinateurs
Windows
.
Remplacer le bureau existant par le nouveau DeskLock
Cliquez sur cette option pour utiliser DeskLock comme bureau Windows au prochain redémarrage de Windows. La section
Applications DeskLock
s'affiche, avec les options suivantes.
Programmes
Vous pouvez configurer jusqu'à dix programmes à démarrage automatique et installer des boutons sur le bureau DeskLock. Le premier élément de la liste est l'élément par défaut, Application 1. Il doit être modifié et figure uniquement à titre d'espace réservé.
Les programmes à démarrage automatique sont lancés selon l'ordre où ils apparaissent dans la liste Programmes, sauf s'ils sont dotés d'un délai de démarrage.
Nom
Si vous spécifiez qu'un bouton doit être inclus pour ce programme, le nom que vous entrez ici apparaît sur le bouton au niveau du DeskLock lors de l'exécution.
Programme
Entrez le nom et le chemin complet du programme qui doit être automatiquement lancé lors de l'exécution ou si vous cliquez sur son bouton (selon la configuration spécifiée). Cliquez sur le bouton
Parcourir
pour rechercher et sélectionner le programme.
Paramètres de la ligne de commande
Entrez les paramètres de la ligne de commande requis par le programme. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton
Parcourir
pour rechercher et sélectionner un fichier si ce dernier est un paramètre requis. Les types de fichiers des différents produits
FactoryTalk View
sont indiqués dans la liste Fichiers de type.
Style de fenêtre
Sélectionnez un style pour la fenêtre dans laquelle le programme sera exécuté. Vous avez le choix parmi les options suivantes : Normale, Minimisée ou Maximisée avec activation, ou Normale ou Minimisée sans activation.
Ajouter un bouton dans la fenêtre DeskLock
Sélectionnez cette case pour que le programme soit représenté par un bouton dans la fenêtre DeskLock lors de l'exécution. L'étiquette qui apparaît sur le bouton correspond au texte que vous avez tapé pour le nom.
Lancer automatiquement le programme au démarrage
Sélectionnez cette case pour exécuter le programme au démarrage de DeskLock. Les programmes démarrent dans leur ordre d'apparition de la liste
Programmes
, sauf s'ils sont dotés d'un délai de démarrage.
Délai de démarrage automatique (s)
Tapez le délai de démarrage en secondes (1-600) de l'application après le démarrage de DeskLock.
Si DeskLock est utilisé en tant que bureau, le bouton
Quitter DeskLock
de la fenêtre
DeskLock
ne s'affiche pas.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal