Exemple : Sécurité par exclusion

Pour configurer la sécurité d'un système avec un administrateur ayant accès à l'ensemble des affichages graphiques et deux utilisateurs disposant de droits d'accès limités, procédez de la façon suivante :
Dans l'éditeur de
Graphiques
 :
  • Affecter le code de sécurité A à l'affichage graphique intitulé
    Chaudière
  • Affecter le code de sécurité B à tous les autres affichages graphiques
Dans l'éditeur
Runtime Security
 :
  • Laissez tous les droits d'accès à tous les codes actifs (Y) pour l'administrateur du système.
  • Désactivez (N) les droits d'accès à l'ensemble des éléments, excepté le code A pour l'utilisateur1.
  • Désactivez (N) les droits d'accès à l'ensemble des éléments, excepté le code A pour l'utilisateur2.
De sorte que l'utilisateur1 et l'utilisateur2, qui ont uniquement accès au code A, peuvent se connecter, voir l'affichage de la Chaudière et se déconnecter. L'administrateur système, qui a accès à tous les codes (c'est-à-dire aux codes A et B), peut voir tous les affichages graphiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal