Sécurité par exclusion
La procédure suivante s'applique uniquement aux comptes se trouvant dans l'onglet
ME Runtime 3.20 et versions antérieures
de l'éditeur Runtime Security
.La sécurité par exclusion ne donne accès qu'à certains affichages graphiques à tous les utilisateurs, à l'exception de l'administrateur du système.
Pour configurer la sécurité par exclusion
- Dans l'éditeur deGraphiques, affectez des codes de sécurité aux affichages graphiques dont vous souhaitez limiter l'accès. Seuls les utilisateurs qui ont accès aux codes de sécurité correspondants pourront utiliser les affichages restreints. Tous les utilisateurs auront accès sans restriction à tous les affichages sans code de sécurité spécifique.Affectez un astérisque (*) à un affichage pour le rendre accessible à tout le monde. Vous pouvez, par exemple, affecter un accès illimité à l'affichage graphique initial.
- Dans l'éditeurRuntime Security, spécifiez les utilisateurs et réglez leur accès à tous les codes sur Non (N), à l'exception de ceux pour lesquels chaque utilisateur doit avoir accès.
- Pour l'utilisateur PAR DEFAUT, désactivez l'accès aux codes qui ont été affectés aux affichages graphiques spécifiques. La sécurité des affichages auxquels vous avez affecté ces codes est alors garantie.
Fournir une réponse