Exemple : Sécurité par inclusion

Pour configurer la sécurité d'un système qui comporte deux affichages graphiques limités (Chaudière et Réacteur) et plusieurs utilisateurs avec des droits d'accès différents, vous pouvez procéder comme suit :
Dans l'éditeur de
Graphiques
 :
  • Affectez le code de sécurité A à l'affichage graphique
    Chaudière
    .
  • Affectez le code de sécurité B à l'affichage graphique
    Réacteur
    .
  • N'affectez pas de code de sécurité aux autres affichages.
Dans l'éditeur
Runtime Security
 :
  • Désactivez (N) les droits d'accès au code A pour tous les utilisateurs de type Utilisateur1. Ces utilisateurs peuvent se connecter, afficher toutes les fenêtres, à l'exception de celle de la Chaudière, et se déconnecter.
  • Désactivez (N) les droits d'accès au code B pour tous les utilisateurs de type Utilisateur2. Ces utilisateurs peuvent se connecter, afficher toutes les fenêtres, à l'exception de celle du Réacteur, et se déconnecter.
  • Désactivez (N) les droits d'accès aux codes A et B pour les utilisateurs par défaut. Ces utilisateurs peuvent se connecter, afficher toutes les fenêtres, à l'exception de celle de la Chaudière et du Réacteur, et se déconnecter.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal