Créer un affichage de chaînes

Utilisez l'objet d'affichage de chaîne pour afficher les messages de l'opérateur dans la source de données. Par exemple, vous pouvez configurer des chaînes qui informent de l'état d'un processus ou d'une opération ou qui fournissent des instructions sur les prochaines actions de l'opérateur. Lors de l'exécution, l'affichage indique à l'opérateur la valeur de chaîne de la connexion Valeur à la source de données.
CONSEIL:
L'affichage peut comporter tout caractère appartenant au jeu de caractères Windows. Configurez la source des données pour afficher les valeurs de chaîne qui répondent à vos besoins.
Pour créer un affichage de chaînes
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Numérique et chaîne > Affichage de chaînes
    ou faites glisser String display depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement sont ceux souhaités pour l'affichage.
  3. Cliquez deux fois sur l'affichage pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , indiquez l'aspect de l'affichage et ses points.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal