Mode de fonctionnement de l'affichage de chaînes lors de l'exécution
L'affichage de chaînes indique la valeur de chaîne de la connexion Valeur à la source des données. L'application efface les anciennes informations affichées avant d'afficher une nouvelle chaîne.
Ouvrir des affichages graphiques
Lorsque vous ouvrez un affichage lors de l'exécution, l'application lit la valeur de la connexion Valeur et met à jour l'affichage en fonction de cette valeur.
Eléments affichés
- Si la connexion Valeur n'est pas attribuée, l'affichage reste vide.
- L'application affiche le nombre de caractères (octets) spécifié pour le point affecté à la connexion Valeur. Si une chaîne plus longue est obtenue (lue) de la connexion, seul le nombre de caractères spécifié est affiché.
Fournir une réponse