Exemple : Utiliser un affichage de chaînes

Créer un affichage de chaînes et affecter un point de type chaîne à la connexion Valeur. L'application lit la connexion Valeur et met à jour l'affichage de chaînes.
Par exemple, dans une usine, un processus fait passer plusieurs pièces devant un lecteur de code barres fixe. Le lecteur de code barres transmet ses données à un point de type chaîne dans le PLC. L'affichage de chaînes contrôle le point de type chaîne et affiche la chaîne associée au code actuellement lu par le lecteur de code-barres, c'est-à-dire le nom ou le numéro d'identification de la pièce qui passe devant le lecteur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal