Configurer les connexions d’un affichage de chaînes
Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés de l’affichage de chaînes
pour configurer des points pour l’objet.Pour configurer des points pour un affichage de chaînes
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur l'affichage pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Sélectionnez l'ongletConnexions.
- Affectez un point ou une expression à cette connexion:ValeurUne connexion de lecture. Affectez un point ou une expression pouvant prendre en charge jusqu'à 82 caractères (octets). L'application lit la valeur du point correspondant à la connexion Valeur dans la source de données pour déterminer la chaîne à afficher.Si vous affectez une expression, l'application calcule la valeur de l'expression et met l'affichage de chaînes à jour en conséquence.
Fournir une réponse