Créer un affichage de message local

Créez un message local pour demander à l'opérateur la procédure à suivre ou l'informer sur un processus particulier.
Pour créer un affichage de message local
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets >
    Avancés > Affichage du message local
    ou faites glisser Local Message Display depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser le curseur pour le positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement sont ceux souhaités pour l'affichage.
  3. Cliquez deux fois sur l'affichage pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect de l’affichage, le fichier de message à utiliser avec l’affichage et les points correspondants.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal