Configurer les propriétés générales d'un affichage de message local
Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage du message local
pour définir l'aspect d'un affichage de message local.Pour configurer les options générales d'un affichage de message local
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletGénéral.
- Spécifiez les options.
CONSEIL:
Utilisez le symbole de saut de ligne
|n
dans les messages du fichier de messages pour définir le début de la nouvelle ligne d'un message. Vous pouvez également sélectionner l'option Retour automatique à la ligne
pour passer automatiquement à la ligne suivante lorsque le nouveau mot ne rentre pas sur la ligne en cours.Fournir une réponse