Mode de fonctionnement de l'affichage des messages locaux

Utilisez un affichage de messages locaux pour indiquer à l'opérateur la procédure à suivre ou l'informer sur un processus particulier.
Lors de l’exécution, l’affichage de messages locaux affiche un message à la fois à partir du fichier de messages affecté à l’affichage de messages locaux. L'application surveille la connexion Valeur dans la source des données et affiche le message avec la valeur de déclenchement correspondant à la valeur de la connexion Valeur.
CONSEIL:
Un fichier de messages contient une liste de messages avec la valeur de déclenchement de chaque message. Configurez les fichiers de messages dans l'
Editeur de messages locaux
.
Fichier de message
Lorsque vous ouvrez un affichage graphique lors de l'exécution, l'application vérifie si un fichier de messages locaux valide est référencé. Si aucun fichier de messages n'est sélectionné ou si le fichier de messages sélectionné est corrompu ou n'existe pas, le message suivant apparaît sur l'affichage de messages locaux :
« Le fichier de messages locaux référencé est absent ou corrompu. »
Vous pouvez sélectionner un fichier de messages locaux lors de la conception ou utiliser un fichier de messages variables et sélectionner un fichier de messages locaux lors de l'exécution.
Connexion valeur
Lorsque vous ouvrez un affichage graphique lors de l'exécution, si le fichier de messages locaux référencé est valide, l'application lit la valeur de la connexion Valeur et met à jour l'objet Affichage du message local en fonction de cette valeur.
Si la valeur de la connexion Valeur est de 0, l'affichage du message local est effacé.
Si la connexion Valeur n'est pas attribuée ou lorsque sa valeur ne correspond à aucune valeur de déclenchement dans le fichier de message spécifié, des points d'interrogation (?) apparaissent sur l'affichage du message local.
Message echo
Lorsque la fonction de message écho est utilisée, le message déclenché sera écrit dans le point de type chaîne attribué à la connexion au message écho.
La fonction de message echo permet de savoir si l'objet d'affichage du message local est visible ou masqué lors de l'exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal