Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage de message local

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés de l'affichage du message local
.
Options
Descriptions
Aspect
Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone.
Style de cadre
Spécifie le type de cadre pour le bouton. Les options disponibles sont :
  • None
  • Raised
  • Inset
  • RaisedInset
  • Line
Largeur du cadre
Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet.
Style de fond
Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
  • Solide.
    L'arrière-plan de l'objet est rempli d'une couleur unie spécifiée dans l'option
    Couleur de fond
    .
  • Transparent
    . L'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence.
  • Dégradé
    . L'arrière-plan de l'objet sera rempli d'un dégradé linéaire.
Style de motif
Spécifiez le motif de l'objet. Le motif apparaît sur l'objet. Le motif ne recouvre pas le cadre, la légende ou l'image de l'objet (s'ils sont définis pour l'objet).
Si le
Style de fond
de l'objet est
Transparent
ou
Dégradé
, le motif n'apparaît pas.
Appliquer la couleur de fond au cadre
Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre.
Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la
couleur de cadre
sélectionnée.
Couleur de fond
Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan.
Couleur de cadre
Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si l'option
Appliquer la couleur de fond au cadre
n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution.
Couleur du motif
Spécifie la couleur du motif de l'objet.
Couleur de premier plan
Cette case affiche la couleur du texte affiché sur l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Clignotant
Sélectionnez cette case à cocher pour que l'arrière-plan de l'objet clignote lors de l'exécution. La vitesse de clignotement est fixée à deux fois par seconde.
Texte
Les propriétés de texte s'appliquent aux messages dans l'objet.
Police
Sélectionnez la police à utiliser pour le message.
Taille
Spécifiez la taille de police à utiliser pour le message.
Gras, Italique, Souligné
Sélectionnez le style de police du message, le cas échéant.
Retour à la ligne automatique
Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que le texte passe à la ligne suivante au début du mot suivant.
Si cette case n'est pas cochée, le texte passera à la ligne suivante dès que la longueur de texte maximale sera atteinte, même si cela entraîne une coupure au milieu d'un mot ou d'un nombre. La longueur maximale du texte dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police.
Alignement
Spécifiez comment le message doit être positionné sur l'objet affichage de message local.
Fichier de message
Spécifiez le fichier de message à utiliser avec l'objet affichage du message local. Cliquez sur le bouton
Parcourir (…)
itué à droite de la zone pour sélectionner le fichier de message.
Cette option n'est disponible que lorsque la case
Utiliser le fichier de message de variable
est décochée.
Utiliser le fichier de message de variable
Quand cette case à cocher est sélectionnée, le point de type chaîne ou l'expression spécifié(e) pour la connexion
Fichier de message
de l'onglet
Connexions
sera utilisé(e) comme fichier de message.
Utiliser un message echo
Sélectionnez cette case à cocher pour écrire le message déclenché dans le point affecté à la connexion au message echo.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal