Redimensionner un objet graphique par petits incréments
Utilisez la touche
Maj
et les flèches pour redimensionner des objets par petits incréments.Pour redimensionner un objet graphique par petits incréments
- Sélectionnez l'objet. Des poignées apparaissent autour de l'objet.
- Placez le pointeur sur l'une des poignées. Une double flèche apparaît.
- Appuyez sur la toucheMajet sur une flèche jusqu'à ce que l'objet ait la taille souhaitée.CONSEIL:Vous pouvez également redimensionner un objet graphique en modifiant ses propriétésHauteuretLargeurdans lePanneau des propriétés.Vous pouvez redimensionner plusieurs objets à la même taille en les sélectionnant et en modifiant leurs propriétésHauteuretLargeurdans le panneauPropriétés partagées.
Fournir une réponse