Redimensionner un objet graphique à l'aide de la souris
Tous les objets graphiques peuvent être redimensionnés à l'aide de la souris.
Pour redimensionner un objet graphique à l'aide de la souris
- Sélectionnez l'objet. Des poignées apparaissent autour de l'objet.
- Placez le pointeur sur l'une des poignées. Une double flèche apparaît.
- Faites glisser la poignée jusqu'à l'obtention de la taille souhaitée de l'objet.CONSEIL:
- Faites glisser une poignée latérale pour modifier la largeur ou la hauteur, ou la poignée de coin pour modifier les deux.
- Pour obtenir des cercles et des carrés parfaits, appuyez surCtrlalors que vous faites glisser une poignée de coin avec la souris.
- Pour maintenir le rapport de forme (largeur/hauteur), appuyez surMajalors que vous faites glisser une poignée de coin avec la souris.
Fournir une réponse