Convertir les objets graphiques en papier peint
Vous devrez peut-être convertir un objet graphique ou un groupe d'objets en papier peint.
Pour convertir un objet graphique ou un groupe d'objets en papier peint :
- Sélectionnez l'objet ou le groupe à convertir en papier peint.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- SélectionnezEdition > Papier peint > Convertir en papier peint.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'objet ou le groupe d'objets, puis sélectionnezConvertir en papier peint.CONSEIL:Pour déverrouiller les objets de papier peint, cliquez avec le bouton droit dans une zone vide de l'affichage et sélectionnez l'optionDéverrouiller tout le papier peint. Vous pouvez aussi sélectionnerEdition > Papier peint > Déverrouiller tout le papier peint.
Fournir une réponse