objets statiques
Un objet statique ne déclenche aucune action ni aucun changement pour refléter les procédures actuelles ou les valeurs de points. Il est utilisé à titre d'exemple. Cependant, vous pouvez associer une animation à des objets statiques si vous souhaitez que l'objet se comporte comme l'indicateur des fluctuations d'une valeur de point.
Les objets de dessin et l'objet scale sont des objets statiques. Les objets convertis en papier peint sont également statiques et vous ne pouvez pas leur associer une animation.
Fournir une réponse