Objet papier peint

Convertissez un objet graphique ou un groupe d'objets en papier peint :
  • Verrouillez l'objet ou le groupe sélectionné dans l'affichage graphique
  • Faites de l'objet ou du groupe un arrière-plan statique pour les autres objets de l'affichage graphique.
  • Faites en sorte que les objets deviennent statiques
  • Accélérez les affichages graphiques animés. En effet, le papier peint n'a pas besoin d'être redessiné chaque fois que l'un des objets juxtaposés est modifié.
    CONSEIL:
    Vous ne pouvez pas sélectionner ou modifier un objet papier peint pendant le développement et les opérateurs ne peuvent réaliser aucune entrée lors de l'exécution. Pour sélectionner ou modifier l'objet, déverrouillez le papier peint en sélectionnant
    Edition > Papier peint > Déverrouiller tout le papier peint
    .
    Les objets papier peint ne peuvent pas être animés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal