A propos des messages locaux
Utilisez les messages locaux pour fournir des informations sur l’état des dispositifs et des processus en cours.
A titre d'exemple, vous pouvez placer un objet Affichage du message local dans votre fenêtre d'affichage pour décrire l'état d'un périphérique dont la condition ne peut pas être représentée précisément sous forme graphique. Un élévateur peut avoir des messages locaux indiquant
En haut
ou En bas
ainsi que En cours de descente
, En cours de montée
et Arrêté
.Commencez par configurer un fichier contenant les messages locaux et leurs valeurs de déclenchement dans l'
Editeur de messages locaux
. Affectez ensuite le fichier de messages à un objet Affichage du message local. Lorsque l'objet Affichage du message local est configuré, affectez un point ou une expression à la connexion Valeur.Lors de l'exécution, lorsqu'une valeur de déclenchement du message correspond à la connexion Valeur, l'objet Affichage du message local affiche le message associé.
CONSEIL:
- Configurez la connexion Valeur dans la source des données pour modifier la valeur de déclenchement en fonction d'un message spécifique. A titre d'exemple, vous pouvez configurer un messageMoteur en marcheavec une valeur de déclenchement de 10. Configurez la source de données pour surveiller le moteur puis, quand le moteur démarre, définissez la connexion Valeur sur 10. L'objet de message local à l'écran affichera alorsMoteur en marchejusqu'à ce que la connexion Valeur change.
- L'objet d'affichage de messages locaux apparaît toujours dans l'affichage graphique dans lequel il est placé, qu'il existe ou non un message à présenter. C'est là que réside la différence principale entre les messages locaux et les messages d'informations. L'affichage graphique [INFORMATIONS] ne s'ouvre que lorsqu'il y a des messages d'informations à afficher (sauf si l'opérateur l'ouvre à l'aide du bouton Passer à l'affichage).
- Lorsque vous renommez l'un de vos fichiers de messages locaux, vérifiez que vous mettez à jour les objets locaux qui utilisent ce fichier de messages.
Fournir une réponse