Modifier des messages

Utilisez la boîte de dialogue
Édition de chaîne
pour modifier des messages existants et insérer des variables incorporées dans des messages. Vous pouvez utiliser des variables incorporées à des messages locaux, à des messages locaux, d’information et d’alarme.
Pour modifier des messages
  1. Dans le menu
    Éditer
    , sélectionnez
    Éditer chaîne
    ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne
    Message
    et sélectionnez
    Éditer chaîne
    .
  2. Entrez le texte du message dans la zone de texte.
  3. (Facultatif) Cliquez sur
    Insérer une variable
    .
    1. Dans la liste, sélectionnez le type de variable à insérer dans la légende.
    2. Dans cette boîte de dialogue, spécifiez les détails de la variable.
      CONSEIL:
      Les variables incorporées respectent la casse, et leur format et leur syntaxe doivent être corrects pour qu'elles fonctionnent. En cas d'erreur, votre variable est traitée comme du texte. Il n'est donc pas recommandé de modifier manuellement les variables incorporées. Utilisez les boîtes de dialogue
      Insérer une variable
      et
      Modifier la variable
      pour éviter tout problème.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal