Créer des messages locaux

Utilisez l'
Editeur des messages locaux
pour créer des messages locaux et spécifier leurs valeurs de déclenchement. Vous pouvez définir jusqu'à 10 000 messages dans chaque fichier de messages.
Pour créer des messages locaux
  1. Dans le dossier
    Graphiques
    de la fenêtre d'
    Exploration
    , cliquez deux fois sur l'icône
    Messages locaux
    pour ouvrir l'éditeur.
  2. Indiquez les messages et leur valeur de déclenchement.
  3. Dans le menu
    Fichier
    , sélectionnez
    Enregistrer
    et indiquez un nom pour le fichier.
  4. Cliquez sur
    Fermer
    .
    CONSEIL:
    Si vous renommez l'un de vos fichiers de messages locaux, vérifiez que vous mettez à jour les objets locaux qui utilisent ce fichier de messages.
    L'élément de menu
    Supprimer ligne(s)
    dans le menu
    Edition
    ne supprime pas plusieurs lignes sélectionnées dans certains tableurs. Si vous sélectionnez plusieurs lignes dans l'
    Éditeur de messages d'informations
    , l'
    Éditeur de messages locaux
    , l'
    Éditeur de macros
    et l'
    Éditeur de configuration des alarmes (onglet Messages)
    et que vous sélectionnez
    Supprimer ligne(s)
    dans le menu
    Edition
    , une seule ligne sera supprimée.
    Pour supprimer plusieurs lignes, cliquez avec le bouton droit dans l'éditeur et sélectionnez
    Supprimer ligne(s)
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal