Options de l’éditeur de Messages locaux

Le tableau suivant affiche les options figurant dans l’éditeur de
Messages d’informations
.
Options
Descriptions
Valeur de déclenchement
Tapez un entier non nul comme valeur de déclenchement. Vous pouvez utiliser des nombres positifs et négatifs. Les valeurs de déclenchement n'ont pas besoin d'être contiguës mais elles doivent être uniques pour chaque message. Par exemple, les valeurs 1, 2 et 3, ou bien 10, 20 et 30, peuvent être utilisées comme valeurs de déclenchement. La valeur de déclenchement ne peut pas être vide.
Message
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Saisissez un message de 256 caractères maximum. Vous pouvez utiliser le caractère de changement de ligne « \n » pour indiquer que le message continue sur la ligne suivante après ce caractère.
  • Cliquez avec le bouton droit sur la colonne Message, puis cliquez sur
    Éditer chaîne
    . Utilisez cette option pour insérer une variable incorporée dans le message.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal