Gestion des certificats

  1. Dans l'
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur une instance d'OPC UA Connector, puis sélectionnez
    Propriétés
    .
  2. Dans , sélectionnez
    Gestion du certificat
    .
Utilisez
Gestion du certificat
pour afficher et gérer les certificats de sécurité de
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector et du serveur OPC UA.
Lorsqu'OPC UA Connector commence à communiquer avec un serveur OPC UA, OPC UA Connector fournit au serveur OPC UA son certificat de sécurité. Le serveur OPC UA accepte ou rejette le certificat pour autoriser ou refuser les communications vers OPC UA Connector. Des certificats de sécurité peuvent être requis pour certains serveurs OPC UA.
FactoryTalk Services Platform
crée un certificat de sécurité auto-signé par défaut lors de l'installation. Le certificat est stocké sous
C:\ProgramData\Rockwell\OpcUaConnector\RnaUaClientDataProvider\PKI\own\
sur l'ordinateur hébergeant
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector.
Si un certificat de sécurité signé par une autorité de sécurité fiable est requis, remplacez le certificat de sécurité par défaut par le certificat requis. Un certificat de sécurité personnalisé doit avoir le même nom et le même chemin d'accès au fichier que le certificat de sécurité par défaut.
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector version 6.20.00 ou ultérieure prend en charge la création d'une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request) pour obtenir un nouveau certificat d'une autorité de signature externe.

Propriétés du certificat

Général
Propriété
Description
Nom
Affiche le nom du certificat de sécurité.
Etat
Affiche l'état du certificat, soit
Approuvé
soit
Rejeté
.
Certificat
Propriété
Description
Emplacement
Affiche le chemin d'accès au certificat de sécurité sur l'ordinateur
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.
Nom de l'application
Affiche l'application à partir du point où le certificat est présenté.
Organisation
Affiche le nom de l'organisation qui a été soumis à l'autorité de certification lors d'une demande de certificat.
URI de l'application
Affiche l'URI de l'application
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector associée au certificat de sécurité.
Domaine
Affiche le nom de la station de travail.
Nom du sujet
Affiche les propriétés du sujet sur le certificat. Par exemple, le nom commun (CN).
Date de début de validité
Affiche la date et l'heure à partir desquelles le certificat de sécurité est valide.
Délai d'expiration
Affiche la date et l'heure auxquelles le certificat de sécurité expire.
Empreinte
Une courte séquence d'octets créée par l'application de la fonction hash cryptographique pour identifier un certificat.

Certificat entrant

Certificats approuvés
Bouton
Description
Importer
Spécifie et importe le certificat à utiliser en tant que certificat entrant.
Rejeter
Déplace le ou les certificats spécifiques de la liste des
Certificats approuvés
vers la liste
Certificats rejetés
. Les serveurs ne peuvent pas communiquer avec
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.
Supprimer
Supprime les certificats spécifiques de la liste des
Certificats approuvés
. Les serveurs ne peuvent pas communiquer avec
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.
Certificats rejetés
Bouton
Description
Approuver
Ajoute le certificat spécifique à la liste des
Certificats approuvés
. Le serveur ne peut pas communiquer avec
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.
Supprimer
Supprime les certificats spécifiques de la liste des
Certificats rejetés
. Les serveurs ne peuvent pas communiquer avec
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.

Certificat sortant

Bouton
Description
Créer une CSR
Crée une demande de signature de certificat et enregistre la demande sous la forme d'un fichier CSR.
Importer
Spécifie et importe le certificat à utiliser en tant que certificat sortant.
Régénérer
Crée un autre certificat pour renouveler la période de validité.

Autres

Bouton
Description
Rafraîchir
Actualise afin d'afficher les certificats les plus récents.
Gérer l'accès
Limite l'accès aux opérations de gestion des certificats de sécurité aux administrateurs ou aux particuliers approuvés par un administrateur. Cette fonction n'est disponible que pour l'administrateur.
Si vous êtes un administrateur et dans le groupe d'administrateurs et que cette option n'est toujours pas disponible, procédez comme suit :
1. Dans
Exécuter
, saisissez
gpedit.msc,
puis sélectionnez
OK
.
2. Dans la boîte de dialogue
Éditeur de stratégies de groupes locales
, sélectionnez
Configuration de l'ordinateur
>
Paramètres Windows
>
Paramètres de sécurité
>
Politiques locales
>
Options de sécurité
.
3. Double-cliquez sur
Contrôle de compte d'utilisateur : Exécuter tous les administrateurs en mode Approbation Admin
.
4. Sélectionnez
Désactivé
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal