Créer une demande de signature de certificat

FactoryTalk Linx
OPC UA Connector prend en charge la création d'une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request) pour obtenir un nouveau certificat d'une autorité de signature externe en tant que certificat sortant.
CONSEIL:
Utilisez l'option
Gérer l'accès
pour limiter l'accès aux opérations de gestion du certificat de sécurité aux administrateurs ou aux particuliers. Cette fonction n'est disponible que pour l'administrateur.

Pour créer une demande de signature de certificat

  1. Dans , sélectionnez
    Gestion du certificat
    .
  2. Dans
    Gestion du certificat
    , sélectionnez
    Certificat sortant
    , puis sélectionnez
    Créer une CSR
    .
  3. Dans
    Créer une demande de signature de certificat
    , saisissez les informations, puis sélectionnez
    OK
    .
  4. Sélectionnez un emplacement d'enregistrement pour le fichier CSR, puis sélectionnez
    OK
    .
  5. Envoyez le fichier CSR à une autorité de signature externe pour signature, puis attribuez le certificat signé à OPC UA Connector dans
    Certificat sortant
    .
    IMPORTANT:
    Pour garantir le fonctionnement correct de la découverte automatique des serveurs OPC UA, une fois le fichier CSR signé et importé, importez le certificat racine dans
    C:\ProgramData\OPC Foundation\UA\pki\trusted\cert
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal