Régénérer le certificat
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une instance d'OPC UA Connector, puis sélectionnezPropriétés.
- DansFactoryTalk Linx OPC UA Connector, sélectionnezGestion du certificat.
- DansGestion du certificat, sélectionnezCertificat sortant, puis sélectionnezRégénérer.
Utilisez l'option
Régénérer le certificat
pour choisir si le service FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector doit être réinitialisé.Bouton | Description |
|---|---|
Continuer | Si la case Redémarrer le service est cochée, les événements suivants se produisent après avoir sélectionné FactoryTalk Linx OPC UA ConnectorContinuer :
Si la case Redémarrer le service est décochée, les événements suivants se produisent après avoir sélectionné FactoryTalk Linx OPC UA ConnectorContinuer :
|
Annuler | FactoryTalk Linx OPC UA Connector ne régénère pas le certificat.Le service FactoryTalk Linx OPC UA Connector ne redémarre pas.Les clients FactoryTalk continuent de recevoir des valeurs de points de tous les serveurs OPC UA qui ne nécessitent pas de certificat régénéré.Les serveurs OPC UA continuent de recevoir le certificat précédent. |
Fournir une réponse