Présentation du navigateur de réseau FactoryTalk Linx

Le
navigateur de réseau
FactoryTalk Linx
est un navigateur de réseau interactif intégré dans les applications logicielles
Rockwell Automation
qui permet de parcourir les topologies réseau et de configurer les méthodes d'accès utilisées par les applications pour communiquer avec les périphériques.
Le
navigateur de réseau
FactoryTalk Linx
crée et modifie les configurations de mise en réseau des périphériques. Il partage la configuration de mise en réseau avec
FactoryTalk Linx
dans le
FactoryTalk Administration Console
.
IMPORTANT: Les pilotes ne peuvent pas être configurés dans le navigateur de réseau FactoryTalk Linx intégré ouvert à partir de FactoryTalk Policy Manager versions 6.30.00 et antérieures et FactoryTalk Action Manager version 1.00.00. Ouvrez le navigateur de réseau FactoryTalk Linx autonome pour configurer le pilote.
CONSEIL:
Lorsque RSLinxNG.exe, le service FactoryTalk Linx, n'est pas en cours d'exécution ou a été redémarré dans le Gestionnaire des tâches, le navigateur de réseau FactoryTalk Linx ne peut pas mettre à jour la topologie du réseau et signalera des erreurs si vous tentez d'interagir avec un périphérique. Pour rétablir un fonctionnement normal, fermez le navigateur de réseau FactoryTalk Linx à partir de la barre d'état du système Windows, puis redémarrez-le.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal