Configuration de FactoryTalk Linx
Une configuration de
FactoryTalk Linx
comprend :- Une liste de périphériques de communication et leurs paramètres, tels que nœud et débit en bauds.
- Des pilotes de périphérique et leurs propriétés.
- Liste des périphériques cibles potentiels avec lesquelsFactoryTalk Linxpeut échanger des données.
- Des raccourcis. Un raccourci est un nom qui désigne à la fois le périphérique auquel vous voulez vous connecter, mais aussi les données qu'il contient. Le chemin de communication associé au raccourci indique à l'application où trouver ces données.
Fournir une réponse