Adoption de configurations de FactoryTalk Linx
Trois types d'applications
FactoryTalk View
peuvent utiliser des configurations FactoryTalk Linx
:- ApplicationsFactoryTalklocales (créées dansFactoryTalk View SEouFactoryTalk Administration Console)
- Applications réseau (distribuées) (créées dans le système distribuéFactoryTalk View SE)
- ApplicationsFactoryTalk View ME
Pour commencer à utiliser
FactoryTalk Linx
, vous devez d'abord l'ajouter à une application FactoryTalk
, qui est créée dans un FactoryTalk Directory
. Cela peut s'effectuer dans l'environnement FactoryTalk Administration Console
ou avec des produits autonomes FactoryTalk View SE
, FactoryTalk View SE
distribués ou FactoryTalk View ME
.Les configurations
FactoryTalk Linx
peuvent être modifiées à la fois dans FactoryTalk View Studio
et FactoryTalk Administration Console
. FactoryTalk Administration Console
est installé avec FactoryTalk
Services.Bien que plusieurs étapes de configuration de
FactoryTalk Linx
soient partagées entre les produits, elles ont été regroupées pour des raisons de clarté et de commodité.Fournir une réponse