Éléments à prendre en compte lors de l'enregistrement des fichiers de description de périphériques

Gardez les informations suivantes à l'esprit lorsque vous enregistrez des fichiers de description de périphériques dans l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques.
  • Après l'enregistrement du fichier de description du périphérique, parcourez à nouveau l'arborescence des communications dans l'éditeur
    Communication Setup
    . Cette opération récupère la dernière liste de
    Périphériques disponibles
    de la boîte de dialogue
    Ajouter un périphérique - Sélection
    . Sinon, les périphériques matériels nouvellement enregistrés risquent de ne pas s'afficher correctement dans la liste des
    Périphériques disponibles
    lors de l'ajout d'un périphérique dans FactoryTalk View Studio ou FactoryTalk Administration Console.
  • Si le fichier de description du périphérique d'un périphérique est enregistré dans l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques avant l'installation de
    FactoryTalk Linx
    ,
    FactoryTalk Linx
    peut ne pas reconnaître ce périphérique. Vous devez réenregistrer le fichier de description du périphérique d'un périphérique après l'installation du logiciel
    FactoryTalk Linx
    .
  • Si vous effectuez une mise à niveau de
    FactoryTalk Linx
    en installant une nouvelle version, les fichiers de description des périphériques précédemment enregistrés dans l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques se perdent après le processus de mise à niveau. Vous devez réenregistrer le fichier de description du périphérique d'un périphérique après la mise à niveau du logiciel
    FactoryTalk Linx
    .
  • L'outil d'installation de fichiers de description de périphériques met uniquement à jour les informations matérielles sur un seul ordinateur. Pour prendre en charge un nouveau périphérique sur plusieurs ordinateurs, vous devez enregistrer le fichier de description du périphérique d'un périphérique matériel sur chaque ordinateur cible, respectivement.
  • Pour les périphériques matériels existants avec certaines révisions majeures, après avoir enregistré les fichiers de description de périphériques dans l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques, les périphériques matériels nouvellement enregistrés peuvent s'afficher sous les catalogues existants.
  • Certains périphériques matériels, tels que les périphériques PCCC, ne possèdent pas de fichiers de description du périphérique et ne prennent pas en charge l'enregistrement manuel dans l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques.
  • Certains périphériques matériels, tels que les périphériques de la série Micro800 et les terminaux PanelView Plus, nécessitent un correctif ou une nouvelle version de
    FactoryTalk Linx
    qui ajoute la prise en charge des nouveaux périphériques matériels. Ces périphériques ne peuvent pas communiquer avec
    FactoryTalk Linx
    simplement par enregistrement manuel dans l'Outil d'installation de fichiers de description de périphériques.
  • Si un nouveau périphérique enregistré est pris en charge sur le bureau, vous pouvez configurer des raccourcis et créer des applications d'exécution FactoryTalk View ME (fichiers .mer) pour ce dernier, puis télécharger l'application d'exécution sur les terminaux cibles. Pour plus de détails, consultez Comment communiquer avec un nouveau périphérique matériel sur les terminaux.
  • FactoryTalk Linx
    est en mesure de créer un raccourci Symbolique pour un matériel qui dispose de points ou d'un périphérique défini par Symbolic (par exemple, les périphériques de la série 1426 PowerMonitor 5000 ou Micro800). Cependant, si ce périphérique est enregistré manuellement dans l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques, les raccourcis Symbolic peuvent être créés, mais ne peuvent pas être activés dans
    FactoryTalk Linx
    . Il nécessite un correctif ou une version de
    FactoryTalk Linx
    qui ajoute officiellement la prise en charge du périphérique matériel spécifique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal