Comment dois-je configurer le terminal pour recevoir un téléchargement de fichiers via le port série ?
Lorsque vous exécutez une application IHM, une question se pose : faut-il ou non remplacer la configuration
FactoryTalk Linx
existante ? Lorsque vous décidez de remplacer la configuration FactoryTalk Linx
d'un terminal (ou d'un ordinateur de bureau), vous initialisez FactoryTalk Linx
avec un nouvel ensemble de pilotes et de périphériques. Si la configuration FactoryTalk Linx
du projet ne comporte pas de pilote DF1 série, le port série ne sera pas initialisé et vous ne pourrez pas l'utiliser pour communiquer.Exemple : vous créez un projet qui ne comporte pas de pilote DF1 série, vous copiez ce projet sur un terminal CE et vous répondez “ Oui ” à la question du remplacement de configuration. Conséquence : vous ne pourrez pas télécharger les projets suivants via le port série. Et comme ce projet ne comporte pas de pilote série,
FactoryTalk Linx
n'a pas initialisé le port série lorsque il a exécuté la nouvelle configuration pendant le processus de remplacement.Pour garantir que le terminal est prêt à recevoir un téléchargement via le port série, vous disposez de deux solutions :
- Toujours configurer un pilote DF1 série dans le cadre de votre projet de terminal, même si vous n'envisagez pas d'accéder à des données via ce port.
- Utiliser les structures de réinitialisation deFactoryTalk Linxdisponibles dansFactoryTalk View ME. La configuration par défaut deFactoryTalk Linxsur terminal inclut un pilote DF1 série.
Si vous avez connecté un câble série entre l'ordinateur de bureau et le terminal, vous pouvez ajouter un pilote DF1 série autoconfiguré à la configuration de l'ordinateur. La logique d'autoconfiguration détecte la présence du terminal et ajuste ses paramètres en conséquence. Vous êtes alors prêt à télécharger le projet via le port série. Remarque : la logique d'autoconfiguration du pilote DF1 série étant de type « à tentative unique », vérifiez que le câble série est connecté avant que le système exécute cette logique.
Fournir une réponse