Configurer des propriétés du serveur FactoryTalk Linx
Pour configurer les informations générales d'un nouveau serveur, procédez comme suit.
Pour configurer les propriétés générales d'un serveur
FactoryTalk Linx
- Dans l'Explorateurd'applications, faites un clic droit sur, puis cliquez surFactoryTalk LinxPropriétés.
- Dans l'ongletGénéral, entrez leNomet laDescriptiondu serveur de données.Ajoutez un serveur Instance02FactoryTalk Linxpour qu'il y ait plus de points, de clients de données (par exemple des clients IHM) et/ou de contrôleurs sans que cela n'affecte le serveur Instance01FactoryTalk Linx.L'application localeFactoryTalk View SEouFactoryTalk View MEne prend pas en charge le serveur Instance02FactoryTalk Linx.
- Par défaut,localhostest sélectionné commeOrdinateur hébergeant le serveur.FactoryTalk LinxSi vous utilisezFactoryTalk Linxavec une application réseau (distribuée), vous pouvez configurer le nom d'un autre poste de travail de serveur.Pour les applications localesFactoryTalk View SEouFactoryTalk View ME,FactoryTalk Linxdoit être exécuté sur la machine locale, cette propriété ne peut donc pas être modifiée.
- Cliquez surOKpour enregistrer les informations.
Fournir une réponse