Paramètres de l'onglet Général
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du serveur
.FactoryTalk Linx
Paramètre | Description |
|---|---|
Nom | Affiche le nom du serveur FactoryTalk Linx . Ce nom ne peut pas être modifié après la création du serveur, ni comprendre des tirets ou des traits d'union (–). |
Description | Saisissez une description pour le serveur FactoryTalk Linx . Par exemple, utilisez cette zone pour décrire l'emplacement d'un composant, identifier un contact ou un numéro en cas de défaillance ou assurer le suivi des modifications ou des informations de version. |
Ordinateur hébergeant le serveur FactoryTalk Linx | Pour les applications locales, ce champ affiche le nom localhost comme ordinateur qui héberge le serveur FactoryTalk Linx . Cela indique que le serveur FactoryTalk Linx va s'exécuter sur l'ordinateur local. Cette propriété ne peut pas être modifiée car il s'agit de la configuration d'une application locale.Pour les applications réseau, ce champ affiche le nom de la machine locale. Si vous ne voulez pas que le serveur FactoryTalk Linx soit hébergé sur l'ordinateur local, entrez un autre nom d'ordinateur ou cliquez sur Parcourir pour rechercher un autre ordinateur. |
Type de serveur | Il existe deux serveurs de données FactoryTalk Linx : instance01 et instance02. Instance01 est le serveur de base, qui prend en charge toutes les fonctions de FactoryTalk Linx . Instance02 a été conçu pour permettre aux applications d'avoir davantage de points, de clients de données (par exemple des clients IHM) et/ou de contrôleurs sans incidence sur instance01. Pour plus d'informations sur le service instance02 FactoryTalk Linx , consultez la section Qu'est-ce que le serveur instance02 FactoryTalk Linx ? |
Fournir une réponse