Configurer l'enregistrement de l'historique des alarmes

Pour enregistrer les alarmes et les événements historiques, vous pouvez installer la version de
Microsoft
SQL Server
disponible avec
FactoryTalk View
ou utiliser une base de données
SQL Server
existante qui serait déjà installée sur votre réseau.
Présentation : Configurer l'enregistrement de l'historique des alarmes
  1. Confirmez que
    SQL Server
    est installé.
  2. Ajouter une définition de la base de données dans le
    FactoryTalk Directory
    .
  3. Associez une définition de base de données à un serveur d'alarme
  4. Ajoutez un objet Afficheur du journal des alarmes et des événements à l'affichage graphique..
  5. Exécutez
    FactoryTalk View
    SE Client et surveillez l'affichage.
Étape 1. Confirmer que
SQL Server
est installé
Vérifiez que
SQL Server
est installé sur l'ordinateur à utiliser pour enregistrer l'historique des alarmes. Consultez les
notes d'information de
FactoryTalk Alarms and Events
pour connaître les dernières versions prises en charge.
  • Si
    SQL Server
    n'est pas installé, installez la version fournie avec le logiciel
    FactoryTalk View
    (dans le dossier
    FTView\Redist\SQLServerEXPR_2014SP3
    ).
    Suivez les instructions d'installation du
    Guide de configuration du système
    FactoryTalk Alarms and Events
    , disponibles dans le répertoire suivant :
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\Help\FT Alarms and Events System Configuration Guide.pdf
    .
    Le guide est également disponible à partir du menu
    Aide > Livres en ligne
    dans
    FactoryTalk View Studio
    .
  • Si vous avez déjà installé
    SQL Server
    , vous pouvez configurer la base de données pour qu'elle enregistre les informations de journal d'alarmes et d'événements. Suivez les instructions de configuration du
    Guide de configuration du système
    FactoryTalk Alarms and Events
    , dans la section intitulée « Utiliser une base de données
    SQL Server
    existante ».
Étape 2. Ajouter une définition de la base de données dans le
FactoryTalk Directory
Ajoutez une définition de la base de données pour créer une connexion entre le
FactoryTalk Directory
et le logiciel de base de données installé sur votre réseau.
  1. Exécutez
    FactoryTalk Administration Console
    ou
    FactoryTalk View Studio
    et ouvrez une application.
  2. Dans la fenêtre de l'explorateur
    FactoryTalk
    , développez
    Système
    >
    Connexions
    , puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
    Bases de données
    . Cliquez sur
    Nouvelle base de données
    .
  3. Configurez les propriétés de la définition de la nouvelle base de données.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
    OK
    . La définition de la base de données est ajoutée au répertoire des bases de données et prêt à l'emploi.
Étape 3. Associer une définition de base de données à un serveur d'alarme
Associez la définition de la base de données à un serveur d'alarmes pour commencer à enregistrer les données historiques dans le journal de l'historique des alarmes. Vous pouvez associer différents serveurs d'alarme à différentes bases de données (journaux d'historique des alarmes), ou choisir d'associer tous les serveurs d'alarmes à une seule base de données.
  1. Exécutez
    FactoryTalk Administration Console
    ou
    FactoryTalk View Studio
    et ouvrez une application.
  2. Développez la fenêtre de l'explorateur
    FactoryTalk
    jusqu'à ce que chaque serveur d'alarmes soit visible.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le serveur et cliquez sur
    Propriétés
    .
    • Pour un serveur de périphériques
      Rockwell Automation
      (
      FactoryTalk Linx
      ), cliquez sur l'onglet
      Alarmes et événements
      . Définissez les propriétés de l'
      Historique des alarmes et des événements
      .
    • Pour un serveur d'alarmes et d'événements de points, cliquez sur l'onglet
      Priorités et historique
      . Définissez les propriétés de l'
      Historique des alarmes et des événements
      .
    • Pour un serveur OPC UA, cliquez sur l'onglet
      Serveurs OPC UA
      . Sous
      Paramètres d'alarme
      , définissez les propriétés de l'
      Historique
      .
  4. Cliquez sur
    Appliquer
    pour appliquer les paramètres ou sur
    OK
    pour appliquer les paramètres et fermer la boîte de dialogue.
Étape 4. Ajouter un objet Afficheur du journal des alarmes et des événements à un affichage graphique
  1. Exécutez
    FactoryTalk View Studio
    et ouvrez une application.
  2. Pour créer un nouvel affichage graphique, ouvrez le répertoire
    Graphiques
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Affichages
    et ensuite cliquez sur
    Nouveau
    .
  3. Dans le menu
    Objets
    , choisissez
    Alarmes et événements > Afficheur du journal
    , puis cliquez et faites glisser le curseur pour ajouter l'objet Afficheur du journal à l'affichage.
  4. Pour ouvrir ses propriétés, double-cliquez sur l'objet Afficheur du journal.
  5. Sur l'onglet
    Général
    , sélectionnez la base de données qui contient l'alarme et l'historique d'information que vous souhaitez visionner.
  6. Sur les autres onglet, configurez les propriétés d'affichage de l'afficheur du Journal. Cliquez sur
    Aide
    sur n'importe quel onglet pour plus de détails. Lorsque vous avez fini, cliquez sur
    OK
    pour fermer la boîte de dialogue.
Étape 5. Exécuter
FactoryTalk View
SE Client et surveillez l'affichage
  1. Démarrez
    FactoryTalk View
    Site Edition Client
    .
  2. Ouvrez l'affichage graphique qui contient l'objet Afficheur du journal et vérifiez son fonctionnement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal