Utilitaire de configuration de connexion de base de données FactoryTalk

Comment ouvrir l'utilitaire de configuration de connexion de FactoryTalk DB ?
  • Cliquez sur
    Démarrer > Rockwell Software > Utilitaire de configuration de connexion de FactoryTalk DB
    .
L'utilitaire de configuration de connexion de
FactoryTalk
DB simplifie les configurations nécessaires pour utiliser l'authentification Windows pour accéder à la base de données.
Pour les applications distribuées, exécutez cet utilitaire sur chaque serveur d'application, y compris les serveurs IHM FactoryTalk View, FactoryTalk Linx, FactoryTalk Alarms and Events, et les partenaires redondants si la redondance est activée.
L'utilitaire peut déployer les services et la configuration nécessaires via l'interface utilisateur ou les lignes de commande.
Choisissez un type de compte pour mettre en œuvre l'authentification Windows :
  • Utilisateur de service réseau intégré à Windows
    Choisissez cette option pour ajouter le compte de service réseau comme nouveau compte de connexion SQL Server. Si tous les serveurs d'applications et SQL Server se trouvent sur le même ordinateur, exécutez l'utilitaire sur l'ordinateur. Ensuite, les clients connectés aux applications peuvent accéder à SQL Server. Si les serveurs d'applications et SQL Server se trouvent sur des ordinateurs différents dans un domaine, exécutez cet utilitaire sur chaque ordinateur.
  • Groupe local Accès aux données de FactoryTalk préconfiguré
    FactoryTalk Data Access est un groupe local installé par FactoryTalk Services Platform. Choisissez cette option si vos serveurs d'application et SQL Server se trouvent sur le même ordinateur. Il ajoute le groupe local du système (FactoryTalk Data Access) comme nouveau compte de connexion SQL Server. Les utilisateurs du groupe local préconfiguré peuvent accéder à SQL Server. Vous devez fournir un compte utilisateur dont le mot de passe n'expire pas. Si le précédent mot de passe du compte utilisateur expire, exécutez à nouveau cet utilitaire pour fournir un nouveau mot de passe.
    Les utilisateurs doivent être ajoutés à ce groupe manuellement via la console de gestion des utilisateurs de Windows ou cet utilitaire.
  • Groupe de domaine Active Directory
    Choisissez cette option pour ajouter le groupe de domaine Active Directory comme nouveau compte de connexion SQL Server. Les utilisateurs du groupe de domaine peuvent accéder à SQL Server. Cela s'applique aux applications qui sont hébergées dans des environnements de domaines multi-ordinateurs. Vous devez fournir un compte d'utilisateur de domaine dont le mot de passe n'expire pas. Si le précédent mot de passe du compte utilisateur expire, exécutez à nouveau cet utilitaire pour fournir un nouveau mot de passe.
    Votre contrôleur de domaine doit avoir un groupe de domaine Active Directory. Après la configuration, redémarrez votre ordinateur SQL Server.
  • Compte de service administré par groupe (gMSA, Group Managed Service Account)
    Choisissez cette option pour ajouter le compte de service administré par groupe (gMSA, group Managed Service Account) comme nouveau compte de connexion SQL Server. Pour utiliser d'autres comptes gMSA, ajoutez-les au groupe de sécurité qui est ajouté manuellement à SQL Server. Cela s'applique aux applications qui sont hébergées dans des environnements de domaines multi-ordinateurs où les utilisateurs de services d'entreprise sont disponibles pour être utilisés par les applications.
    Si vous avez un ensemble de périphériques qui doivent accéder à la base de données, avant d'utiliser cette méthode, créez un compte gMSA sur le contrôleur de domaine et enregistrez ce compte gMSA sur chaque ordinateur de domaine qui doit utiliser la base de données. Pour plus d'informations, consultez la section Mise en service des comptes de services gérés par groupes de Microsoft.
    CONSEIL:
    Cette méthode ne prend en charge que
    Windows Server
    2012 R2 ou ultérieure, Windows 10 ou ultérieure, et SQL Server 2014 ou ultérieure.
    Avant d'utiliser cette méthode, installez le correctif pour Windows Server 2012 R2 (KB2998082).
    Si vous voulez utiliser le groupe de sécurité gMSA comme nouvel utilisateur de connexion SQL Server, ajoutez le groupe de sécurité gMSA qui inclut le compte gMSA utilisé dans cet utilitaire à SQL Server après la configuration de cet utilitaire.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal