Vérification du groupe de domaine et des utilisateurs pour le groupe de domaine Active Directory
Utilisez cette page pour ajouter un groupe de domaines en tant que compte de connexion afin d'accéder à la base de données.
Pour ce faire, entrez le groupe de domaines Active Directory que vous souhaitez utiliser, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de domaine.
Le tableau suivant répertorie les éléments et leur signification sur cette page.
Elément | Description |
|---|---|
Nom de domaine | Ce champ est en lecture seule. Affiche le nom de domaine actuel. |
Groupe de domaines | Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un groupe de domaines Active Directory. |
Nom d'utilisateur | Entrez ou cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un compte d'utilisateur de domaine. Le compte utilisateur doit se trouver dans le groupe Active Directory sélectionné. |
Mot de passe | Saisissez le mot de passe de l'utilisateur du domaine. |
Le nouveau compte de connexion SQL Server est créé dans un format tel que
DomainName\ActiveDirectoryDomainGroup
.Le compte du groupe de domaines Active Directory se verra attribuer des autorisations db_owner pour les bases de données sélectionnées.
Fournir une réponse