Spécification de l'utilisateur de connexion pour le groupe local Accès aux données FactoryTalk
Le groupe local Accès aux données de FactoryTalk est installé par FactoryTalk Services Platform. Utilisez cette page pour ajouter le groupe local Accès aux données de FactoryTalk comme compte de connexion à la base de données SQL Server et attribuer des autorisations.
Pour ce faire, vous devez effectuer l'une des opérations suivantes :
- Dans la listeUtilisateurs existants, sélectionnez un utilisateur qui se trouve déjà dans le groupe préconfiguré.
- À côté de la zoneNom d'utilisateur, cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un utilisateur connecté, puis saisissez le mot de passe.
Sur cette page, vous pouvez également ajouter un compte utilisateur au groupe local Accès aux données de FactoryTalk.
Le tableau suivant répertorie les éléments et leur signification sur cette page.
Elément | Description |
|---|---|
Utilisateurs existants | Sélectionnez les utilisateurs qui se trouvent déjà dans le groupe préconfiguré. |
Nom d'utilisateur | Saisissez ou cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un compte d'utilisateur local ou de domaine. Entrez un compte utilisateur dans un format similaire à .\LocalAccountName ou DomainName\DomainUser .Conseil : Lorsqu'il est utilisé avec des paramètres -l , -ls et -lw , LocalAccountName est identique à .\LocalAccountName . |
Mot de passe | Entrez le mot de passe du compte utilisateur local ou de domaine. |
Le nouveau compte de connexion SQL Server est créé au format
ComputerName\FactoryTalk Data Access
.Le compte du groupe local du système (Accès aux données FactoryTalk) se verra attribuer les autorisations db_owner pour les bases de données sélectionnées.
Fournir une réponse