Configurer la connexion de base de données avec la ligne de commande

L'utilitaire de configuration de connexion de
FactoryTalk
DB de la base de données prend en charge quatre types d'autorisations d'accès aux bases de données avec la ligne de commande. L'utilitaire est installé dans :
C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\DBConnConfigUtil\RNADBConnConfigUtil.exe.
La syntaxe de la ligne de commande est :
RNADBConnConfigUtil.exe -<operationType> [sqlServerName] [sqlUserName] [sqlUserPassword] [databaseNameList] [gMSAuserName] [domainGroup] [loginUser] [loginUserPassword]
La liste suivante identifie les paramètres de la ligne de commande.
Paramètre
Description
operationType
Requis.
  • -aide : demande des instructions pour l'utilisation de cet utilitaire.
  • -w : spécifie Windows Service et ignore la configuration SQL Server.
  • -a : spécifie gMSA et ignore la configuration SQL Server.
  • -g : spécifie le groupe de domaines Active Directory et ignore la configuration SQL Server.
  • -l : spécifie le groupe local du système et ignore la configuration SQL Server.
  • -ws : spécifie la configuration du service Windows et de l'authentification SQL.
  • -as : spécifie la configuration gMSA et l'authentification SQL.
  • -gs : spécifie le groupe de domaines Active Directory et la configuration de l'authentification SQL.
  • -ls : spécifie la configuration du groupe local du système et de l'authentification SQL.
  • -ww : spécifie la configuration du service Windows et de l'authentification Windows.
  • -aw : spécifie la configuration de l'authentification gMSA et Windows.
  • -gw : spécifie le groupe de domaines Active Directory et la configuration de l'authentification Windows.
  • -lw : spécifie la configuration du groupe local du système et de l'authentification Windows.
sqlServerName
Facultatif.
Spécifie le nom du serveur SQL dans lequel vous souhaitez créer l'utilisateur de connexion.
sqlUserName
Facultatif.
Indique le compte de connexion à SQL Server pour se connecter à SQL Server.
sqlUserPassword
Facultatif.
Spécifie le mot de passe du compte de connexion à SQL Server pour se connecter à SQL Server.
databaseNameList
Facultatif.
Spécifie le nom de la base de données à laquelle vous souhaitez définir les autorisations SQL Server.
Séparez chaque nom par un point-virgule.
gMSAuserName
Facultatif.
Spécifie le nom d'utilisateur gMSA que vous souhaitez créer en tant qu'utilisateur de connexion.
Remarque 
: Pour spécifier un gMSA, utilisez l'un des formats suivants :
  • DomainName\gMSA
  • gMSA
domainGroup
Facultatif.
Spécifie le nom du groupe de domaines Active Directory que vous souhaitez créer en tant qu'utilisateur de connexion.
loginUser
Facultatif.
Spécifie l'utilisateur de connexion à Windows ou l'utilisateur de domaine.
Si le compte de connexion du service d'accès aux données est le même que le nom d'utilisateur que vous voulez configurer, vous n'avez pas besoin d'entrer le nom d'utilisateur ou le mot de passe.
Remarque :
Pour spécifier un nom d'utilisateur de compte local, utilisez un format tel que
.\LocalAccountName
. Lorsqu'il est utilisé avec des paramètres
-l
,
-ls
et
-lw
,
LocalAccountName
est identique à
.\LocalAccountName
.
Pour spécifier un nom d'utilisateur de domaine, utilisez l'un des formats suivants :
  • DomainName\DomainUser
  • DomainUser
loginUserPassword
Facultatif.
Spécifie un mot de passe pour un utilisateur de connexion Windows ou un utilisateur de domaine.
Aucun nom d'utilisateur ou mot de passe n'est requis si vous utilisez le même nom d'utilisateur que le compte de connexion du service d'accès aux données.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de configurations différentes.
  • RNADBConnConfigUtil -help
    Demander comment utiliser cet utilitaire avec la ligne de commande.
  • RNADBConnConfigUtil -w
    Utilisez un compte de service réseau intégré de Windows pour accéder au service d'accès aux données sans configurer le compte SQL Server sur l'ordinateur serveur.
  • RNADBConnConfigUtil -a <gMSAuserName>
    Utilisez un compte gMSA pour accéder au service d'accès aux données sans configurer le compte de SQL Server sur l'ordinateur serveur.
    Requis pour saisir un nom d'utilisateur gMSA pour la configuration.
  • RNADBConnConfigUtil -g <Active Directory Domain group> [loginUser] [loginUserPassword]
    Utilisez un compte de groupe de domaines Active Directory pour accéder au service d'accès aux données sans configurer le compte SQL Server sur l'ordinateur serveur.
    Requis pour entrer un nom de groupe de domaines, un nom d'utilisateur et un mot de passe de groupe de domaines Active Directory.
    Aucun nom d'utilisateur ou mot de passe n'est requis si vous utilisez le même nom d'utilisateur que le compte de connexion du service d'accès aux données.
  • RNADBConnConfigUtil -l <sqlServerName> [loginUser] [loginUserPassword]
    Utilisez un groupe local Accès aux données de FactoryTalk préconfiguré sans configurer le compte SQL Server sur l'ordinateur serveur.
    Requis pour entrer un nom, un nom d'utilisateur et un mot de passe SQL Server.
    Aucun nom d'utilisateur ou mot de passe n'est requis si vous utilisez le même nom d'utilisateur que le compte de connexion du service d'accès aux données.
  • RNADBConnConfigUtil -ws <sqlServerName> <sqlUserName> <sqlUserPassword> <databaseNameList>
    Utilisez un compte de service réseau intégré de Windows pour accéder au service d'accès aux données et à l'authentification SQL Server pour se connecter à SQL Server.
    Requis pour entrer un nom de serveur SQL, un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion SQL Server, ainsi que la liste des noms de base de données à configurer.
  • RNADBConnConfigUtil -as <sqlServerName> <sqlUserName> <sqlUserPassword> <databaseNameList> <gMSAuserName>
    Utilisez un compte gMSA pour accéder au service d'accès aux données et à l'authentification SQL Server pour se connecter à SQL Server.
    Requis pour entrer un nom de serveur SQL, un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion SQL Server, une liste de noms de base de données et le nom d'utilisateur gMSA à configurer.
  • RNADBConnConfigUtil -gs <sqlServerName> <sqlUserName> <sqlUserPassword> <databaseNameList> <domainGroup> [loginUser] [loginUserPassword]
    Utilisez un compte de groupe de domaines Active Directory pour accéder au service d'accès aux données et à l'authentification SQL Server pour se connecter à SQL Server.
    Requis pour entrer un nom de serveur SQL, un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion SQL Server, une liste de noms de base de données, un groupe de domaines Active Directory, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe de ce groupe à configurer.
    Aucun nom d'utilisateur ou mot de passe n'est requis si vous utilisez le même nom d'utilisateur que le compte de connexion du service d'accès aux données.
  • RNADBConnConfigUtil -ls <sqlServerName> <sqlUserName> <sqlUserPassword> <databaseNameList> [loginUser] [loginUserPassword]
    Utilisez un groupe local Accès aux données de FactoryTalk préconfiguré et l'authentification SQL Server pour vous connecter à SQL Server.
    Requis pour entrer un nom de serveur SQL, un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion SQL Server, une liste de noms de base de données, ainsi qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe dans le groupe local Accès aux données de FactoryTalk à configurer.
    Aucun nom d'utilisateur ou mot de passe n'est requis si vous utilisez le même nom d'utilisateur que le compte de connexion du service d'accès aux données.
  • RNADBConnConfigUtil -ww <sqlServerName> <databaseNameList>
    Utilisez un compte de service réseau intégré de Windows pour accéder au service d'accès aux données et à l'authentification Windows pour se connecter à SQL Server.
    Requis pour entrer un nom de serveur SQL et une liste de noms de base de données à configurer.
  • RNADBConnConfigUtil -aw <sqlServerName> <databaseNameList> <gMSAuserName>
    Utilisez un compte gMSA pour accéder au service d'accès aux données et à l'authentification Windows pour se connecter à SQL Server.
    Requis pour entrer un nom de serveur SQL, une liste de noms de base de données et le nom d'utilisateur gMSA à configurer.
  • RNADBConnConfigUtil -gw <sqlServerName> <databaseNameList> <domainGroup> [loginUser] [loginUserPassword]
    Utilisez un compte de groupe de domaines Active Directory pour accéder au service d'accès aux données et à l'authentification Windows pour se connecter à SQL Server.
    Requis pour entrer un nom de serveur SQL, une liste de noms de base de données et le groupe de domaines Active Directory à configurer.
    Aucun nom d'utilisateur ou mot de passe n'est requis si vous utilisez le même nom d'utilisateur que le compte de connexion du service d'accès aux données.
  • RNADBConnConfigUtil -lw <sqlServerName> <databaseNameList> [loginUser] [loginUserPassword]
    Utilisez un groupe local Accès aux données de FactoryTalk préconfiguré et l'authentification Windows pour vous connecter à SQL Server.
    Requis pour saisir un nom de serveur SQL, une liste de noms de base de données, ainsi qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe dans le groupe local Accès aux données de FactoryTalk à configurer.
    Aucun nom d'utilisateur ou mot de passe n'est requis si vous utilisez le même nom d'utilisateur que le compte de connexion du service d'accès aux données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal