Configuration du serveur SQL
Utilisez cette page pour fournir un compte d'administrateur système SQL Server afin d'accorder des autorisations db_owner aux comptes d'authentification Windows pour accéder à la base de données.
Si plusieurs ordinateurs accèdent à la même base de données, vous ne devez exécuter la configuration de SQL Server qu'une seule fois sur l'un des ordinateurs du domaine.
Le tableau suivant répertorie les éléments et leur signification sur cette page.
Elément | Description |
|---|---|
Ignorer la configuration de SQL Server | Sélectionnez cette option pour ignorer la configuration du serveur SQL. Si le type de compte sélectionné a déjà implémenté une authentification Windows pour accéder à la même base de données, vous pouvez ignorer cette configuration. |
Nom du serveur\instance | Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur où réside la base de données, ou le nom de l'instance de la base de données sur l'ordinateur dans les formats suivants :
|
Authentification | Sélectionnez une méthode d'authentification pour le compte ayant des droits d'administration pour se connecter à SQL Server.
|
Nom d'utilisateur | Applicable uniquement lorsque l'authentification SQL Server est sélectionnée. Entrez le nom d'utilisateur pour vous connecter à SQL Server. |
Mot de passe | Applicable uniquement lorsque l'authentification SQL Server est sélectionnée. Entrez le mot de passe pour vous connecter à SQL Server. |
Bases de données | Cliquez sur le bouton du navigateur pour sélectionner une ou plusieurs instances de base de données. Les bases de données sélectionnées seront ajoutées avec le compte d'authentification Windows. Séparez chaque base de données par un point-virgule. |
Fournir une réponse