Navigateur de source d'alarme

Le
Navigateur de la source de l'alarme
permet à
FactoryTalk®
Alarms and Events de parcourir les zones et les sources d'alarme dans les zones.
Les zones organisent et subdivisent une application réseau distribuée en parties logiques ou physiques. Par exemple, des zones distinctes peuvent chacune correspondre à une ligne de fabrication différente dans une installation, à différentes usines situées à divers endroits ou à différents processus de fabrication.
Les zones ne sont pas accessibles avec des applications de poste local.
Une fois que vous avez trouvé la source d'alarme que vous voulez, vous pouvez la sélectionner. Selon l'endroit d'où vous avez ouvert le
Navigateur de la source de l'alarme
, vous pourriez aussi sélectionner plusieurs sources d'alarme.
La barre d'état en bas du
Navigateur de la source de l'alarme
indique combien de sources d'alarme se trouvent dans la liste et quel filtre est appliqué. Par défaut, le
Navigateur de la source de l'alarme
n'indique que le nom des sources d'alarme. Le Navigateur de la source de l'alarme vous permet d'ajouter ou de supprimer des sources d'alarme, d'afficher les noms des serveurs associés aux sources d'alarme, de trier et de redimensionner la liste des sources d'alarme et d'actualiser la liste des sources d'alarme.
Si les services de sécurité sont activés, l'accès aux sources d'alarme est contrôlé par
FactoryTalk Security
 :
  • Pour sélectionner une zone, vous devez avoir
    Commun > Lecture
    les permissions pour cette zone.
  • Pour sélectionner une zone à l'intérieur d'une zone vous devez avoir
    Commun > Liste Enfants
    les permissions pour la zone parent.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal